GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Soluzioni per IIndustria
Soluzioni per IIndustria
Airports
Communication networks are vital to the operation of any airport. They support business and life-dependant operational systems, while also providing timely management data to support decisionmaking. In recent years, the number of network applications specific to the air travel industry has grown dramatically, far beyond traditional data and voice. With new airports being designed from the ground up, structured cabling for all applications has become an integral part of building design from the earliest stages.
Istruzione
Dalle elementari all'università, gli studenti di praticamente qualsiasi corso di studio impiegano sempre di più in modo creativo i molti livelli di tecnologia avanzata per agevolare e migliorare l'apprendimento.  Analogamente, sempre più istituti di istruzione si rivolgono a SYSTIMAX Solutions per un aiuto nell'impiego della tecnologia come strumento didattico. SYSTIMAX Solutions™ fornisce una risposta a queste esigenze con soluzioni di comunicazione flessibili che crescono di pari passo con le esigenze didattiche e accrescono le capacità dell'istituto aiutandolo a migliorare la propria efficienza e potenzialmente a ridurre i costi. E soprattutto, SYSTIMAX Solutions fornisce la tecnologia necessaria a incidere in modo positivamente effettivo sul futuro degli studenti.
Imprese
SYSTIMAX® Solutions è un leader mondiale in sistemi di cablaggio strutturato e fornisce soluzioni di connettività end-to-end integrate per applicazioni dati, voce, video e gestione degli edifici in reti sia cablate che wireless.  
Settore finanziario
Nessuno comprende la necessità di investire in un’infrastruttura di rete affidabile e ad alte prestazioni meglio delle aziende del settore finanziario.
IBIS

Intelligent Buildings harness technology and link building systems in order to supply more efficiency, higher productivity and increased comfort. The global trend among innovative buildings is toward a comprehensive infrastructure solution that CommScope calls Intelligent Building Infrastructure Solutionsor IBIS.

Data Center

Whether supporting the needs of a single company or thousands of different clients, continuously-operating data centers are essential to the flow, processing and storage of business-critical information. Today's data center must deliver a defined set of services to users on demand, with little to no interruption.

Oil and Gas Industry

When it comes to meeting today’s increasing demand for oil and gas, a new standard for high-level communications in industries like liquid natural gas, offshore oil, mining and refining has emerged. Despite operating in some of the world’s harshest environments, plants, refineries and even drilling vessels must be equipped to handle communicative workloads similar to what you might expect at a metropolitan office building. While crews are on site, energy executives back at corporate headquarters expect up-to-the-moment statistics, live video feeds and consistent feedback. With so much at stake, oil and gas companies now view high-performance communications networks as arteries that meet their mission-critical needs. Downtime, if only for a few minutes, could bear severe consequences.

Stadiums and Arenas
The modern stadium is not merely a venue for viewing sporting events. It’s become an integral, jaw-dropping part of the spectator experience. It’s a showcase of architectural and technological possibilities. It’s an epicenter for new community development. It’s a profit center for businesses. When designed and constructed strategically, stadiums themselves attract more people than the events they host. This generates not only box office revenue but also prestige and greater overall value for the sports franchise, not to mention increased tax revenues for the communities in which they’re built. With so much to gain, it’s easy to understand why each new stadium is grander and more technologically advanced than its predecessors.
Organizzazioni globali
Per le organizzazioni globali "24 ore su 24, 7 giorni su 7" non è un’opzione, è un must.  Per loro, l'infrastruttura di connettività è il nesso invisibile ma vitale tra azienda, clienti e dipendenti. CommScope ha operazioni a servizio di oltre 130 paesi nel mondo e il nostro team Global Customer Solutions fornisce un servizio elitario di gestione del conto cliente, per aiutare le organizzazioni globali a scegliere le soluzioni, le caratteristiche tecniche e i Partner installatori in modo rapido ed efficiente, in qualunque parte del mondo.
Enti pubblici
Come leader mondiale nei sistemi di cablaggio, SYSTIMAX Solutions™ fornisce potenti soluzioni appositamente concepite per soddisfare le esigenze dell’amministrazione pubblica e degli enti governativi ad ogni livello.
Sanità
SYSTIMAX Solutions™ è l’azienda a cui affidarsi per prestazioni di rete critiche per le proprie attività.  Il settore sanitario sta rapidamente migrando dai raggi X a informazioni digitali su richiesta per risultati delle analisi più rapidi.  Con i nuovi progressi, è vitale che l'infrastruttura alla base sia capace di gestire le tecnologie emergenti e future.
Industria
Al di là della relativa sicurezza del tipico ambiente di ufficio, attraverso la rete possono essere trasmessi anche dati digitali di importanza vitale dagli stabilimenti di produzione, dalle  installazioni militari o da altri ambienti estremi in cui interferenze elettromagnetiche, temperature, vibrazioni e una molteplicità di altre condizioni ambientali possono incidere sulle prestazioni della rete.  La soluzione di connettività SYSTIMAX ad elevata robustezza è concepita appositamente per per andare incontro agli esigenti requisiti di questi ambienti altamente specializzati.   
Wind Power Applications
 Wind Power is a high-growth industry facing many challenges with particular emphasis on capital cost reductions, increased capacity requirements and enhanced reliability. CommScope offers a range of products that are effective, cost-efficient, and readily available.
 
il mio commscope | eventi | carriera | supporto tecnico | relazioni con gli investitori | cittadinanza | novità | sitemap | contattateci