Conciba una red más fiable para su edificio

Cuanto menos oiga hablar sobre la red de su edificio, mejor.

Las redes corporativas rara vez aparecen en las noticias a menos que la noticia sea mala, y un corte de red no planificado está entre las peores cosas que pueden ocurrir. En 2017, un sutil error de un técnico de uno de los proveedores de servicios en la nube más grandes del mundo desconectó una gran cantidad de servidores durante cuatro horas agónicas. Según una estimación, esto les costó 150 millones de dólares a las compañías S&P 500, mientras que las compañías de servicios financieros de EE. UU. perdieron 160 millones de dólares.

Por supuesto, el impacto financiero es solo un aspecto de una caída de red. El verdadero coste incluye la pérdida de productividad y el daño a la reputación. A medida que nuestra dependencia de la infraestructura de IT aumenta, el impacto de un corte no planificado se incrementará.

¿Le gusta lo que ha leído hasta aquí?

Descargue el artículo completo

Más allá del tiempo de inactividad de red

Si bien los cortes de red no planificados son el aspecto más costoso y visible de la fiabilidad de la red, en realidad hay muchos otros. La comunicación inalámbrica dentro de los edificios, las conexiones estables y fiables con los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y el soporte para la variedad de sistemas de gestión de edificios requieren una infraestructura de red fiable.

Una infraestructura de red robusta, redundante e inteligente puede contribuir en gran medida a minimizar las posibilidades de una caída de red y maximizar la productividad en toda la empresa. El enfoque debe extenderse más allá de los problemas de redundancia y de la administración de la infraestructura automatizada.

Aspectos a considerar para mejorar la fiabilidad:
  • Unificación en una red convergente de cableado
  • Implementación de la gestión automatizada de la infraestructura (AIM) para gestionar la capa física y proporcionar información en tiempo real sobre cualquier incidencia
  • Capacidad para migrar a mayores velocidades con una interrupción mínima de la red
  • Sistema robusto de cableado de cobre para soportar dispositivos actuales y futuros alimentados vía PoE
  • Soporte para redes Wi-Fi, LTE/5G y de múltiples operadores móviles
Recomendaciones para la implementación

La estrategia correcta de conectividad puede ayudar en gran medida a maximizar la fiabilidad y disponibilidad de la red. El grado de éxito depende en gran medida del diseño, la implementación y la administración de la red empresarial. A continuación, algunos aspectos que considerar.

Inteligencia de la infraestructura

Los sistemas de gestión automatizada de la infraestructura (AIM), como imVision® de CommScope, pueden ser la clave en el esfuerzo por maximizar la fiabilidad y la disponibilidad. Los sistemas AIM utilizan una plataforma inteligente para monitorizar continuamente toda la conectividad de la red en la capa física. Además, pueden documentar automáticamente todos los cambios e incluso alertar al personal en caso de que se detecte una nueva conexión no programada u otra circunstancia potencialmente problemática.

imVision System Manager

Soporte de la infraestructura convergente

La convergencia es cada vez más importante en la red LAN corporativa. Bajo este nuevo paradigma, el cableado de cobre de Categoría 6A es el componente fundamental. Más allá de simplificar la red física, permite a sus administradores soportar fácilmente velocidades superiores y proveer mayor ancho de banda para las tecnologías emergentes. Usando la Categoría 6A como el medio preferido para la alimentación remota vía PoE, los administradores pueden extender fácilmente la red, usando por ejemplo PoE mejorado para integrar la conectividad IoT y los dispositivos que requieran mayor potencia. En resumen: una red convergente basada en Categoría 6A puede mejorar la fiabilidad de la red y la continuidad del negocio.

Cableado estructurado con componentes modulares

El crecimiento, la migración y los constantes cambios de la red en los edificios comerciales son un hecho. Los administradores de red deben tener la capacidad de adaptarse fácilmente a estos cambios, y con un impacto mínimo en los usuarios. Se requiere una topología de cableado estructurado bien planificada que sea capaz de crecer a medida que se necesita, utilizando componentes modulares que se puedan actualizar para soportar nuevas tecnologías y mayor velocidad. Mediante la integración de diversos conceptos, como una red de conectividad universal (UCG), los operadores también pueden proporcionar sistemas escalables de comunicación móvil dentro de los edificios, como Era™ de CommScope.

Confíe en CommScope para alcanzar el potencial de su red

 

A medida que la red corporativa se conecta con el mundo exterior, proteger los datos confidenciales se convierte en una tarea compleja. Mantenerse un paso por delante de los riesgos potenciales es un trabajo a tiempo completo; sin embargo, nadie entiende mejor la infraestructura de red de su edificio que CommScope.

Durante más de 40 años, CommScope ha sido la imagen de la seguridad y la fuerza motora de la innovación para las redes corporativas. Nuestra participación continua en la creación de estándares internacionales, junto con el desarrollo de las mejores prácticas de la industria, nos brinda la visión y la experiencia para ayudarle a crear un espacio de trabajo más inteligente y productivo. Usted sabe lo que necesita, nosotros sabemos lo que vendrá. Juntos podemos alcanzar su máximo potencial.

Partner with CommScope

 

Si está interesado en este tema, también podrían interesarle los siguientes:

Pregúntenos. Le responderemos en cuestión de horas.

custserv